This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSSOLARUINVKIT:MPPT 算法

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1267327/tmdssolaruinvkit-mppt-algorithm

器件型号:TMDSSOLARUINVKIT

您好、TI 团队。

TMDSSOLARUINVKIT 中采用了哪种方法来计算 MPPT 算法中的最大功率点?

编辑:我已经知道它允许使用 PnO 或 INCC 方法、但它配置在何处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DP SDK 中的最新软件仅具有 INCC。 Se 文件 mppt_dcdc.h  

    这个没有 PnO 选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明白、谢谢。