This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:通用电机控制实验练习是否支持快速启动功能?

Guru**** 688030 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F2800137, BOOSTXL-DRV8323RH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1267361/tms320f2800137-does-universal-motor-control-lab-support-flying-start-function

器件型号:TMS320F2800137
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F2800137BOOSTXL-DRV8323RH

尊敬的支持团队:

我使用 launchxl-f2800137和 boostxl-drv8323rh、

我使用 SDK 5_00_00_00中的通用电机控制实验室。

我发现  flyingStartMode 没有用于电机控制 ISR ,它是正常的吗?

 

通用电机控制实验室是否支持快速启动功能?

 

祝你一切顺利。

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen:

    据我了解、flyingStartMode 尚未完全实现为实验室功能。 不过、本实验室具有快速启动功能、请参阅 flagEnableFlyingStart 布尔标志。 这在 motor1_drive.c 函数 initMotor1CtrlParameters()函数中默认启用。

    此致、
    杰森·奥斯博尔恩