This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:支持人员需要添加代码以在复位后清除 RAM

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1266791/tms320f280039-support-need-to-add-the-codes-to-clear-ram-after-the-reset

器件型号:TMS320F280039
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

客户希望每次在 POR 或看门狗复位之后清除所有 RAM 内容、例如、 在 LB _c_int00之前的代码 start branch.asm 中添加相关代码。 您能帮助他们创建汇编代码吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于9月4日是美国假日、回复将被推迟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有 RAM 在 bootrom 内的 POR 时被清除。 您可以参考 Init_Boot 内 cpubrom_rom.asm 文件中的 RAMINIT 代码(libraries\boot_rom\f28003x\rev0\rom_sources\F28003x_rom\bootROM\source)。

    此致、

    维维克·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    谢谢你。 看门狗复位该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看门狗复位后、RAMS 不会被清除。 用户需要在其应用程序中使用 RAM 初始化代码才能执行该操作。 我是为它引用的启动代码。 我们知道客户为什么要在看门狗复位时初始化 RAM 吗? 是否要初始化变量? 如果是、则采用 ELF 格式、这是在 cinit 代码中完成的。

    此致、

    维维克·辛格