This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:使用 EPWM_setActionQualifierSWAction ()和 EPWM_setActionQualifierContactSWForceAction () driverlib 函数

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1267564/launchxl-f28379d-use-of-epwm_setactionqualifierswaction-and-epwm_setactionqualifiercontswforceaction-driverlib-functions

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

我只需要正确停止 PWM、并将输出控制在低电平。

我的第一个本能是使用 EPWM_setActionQualifierContSWForceAction 函数冻结计数器、然后强制输出处于低电平:

EPWM_setTimeBaseCounterMode (myEPWM0_BASE、EPWM_COUNTER_MODE_STOP_FREEZE);

EPWM_setActionQualifierSWAction (myEPWM0_BASE、EPWM_AQ_OUTPUT_A、EPWM_AQ_OUTPUT_LOW);

但该序列不会强制输出处于低电平。 我想有时计数器在达到 计数器比较 A 后被冻结、在此动作限定符用于将输出设置在高电平。 动作限定器可能在计数器停止后正在运行。

我尝试了以下序列:

EPWM_setTimeBaseCounterMode (myEPWM0_BASE、EPWM_COUNTER_MODE_STOP_FREEZE);

EPWM_setActionQualifierContactSWForceAction (myEPWM0_BASE、EPWM_AQ_OUTPUT_A、EPWM_AQ_SW_OUTPUT_LOW);

但它不起作用。 有时 PWM 会在高级别停止。

即使计数器已停止,Action 限定符是否仍可工作?

如何使用这两个函数强制软件输出?

我真的很想了解。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编辑:

    我为 Continuous SW Force 配置了"无影子模式"(使用 SysConfig)

    它的确有效。 它之所以会进行 Sens、是因为在影子模式中、SW 状态需要重置计数器才能生效。 我是谁?