This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:关于 BGA SMD Way。

Guru**** 2577365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1265974/tms320f28335-about-bga-smd-way

器件型号:TMS320F28335

大家好、

客户想知道以下2个问题。 谢谢  

该材料的真空包装解封后、原厂是否会推荐存储方法和环境?
在 SMD 制造工艺之前、是否有关于此材料的任何建议工艺和规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    原厂在该材料的真空包装后是否推荐了存储方法和环境?

    很抱歉、我不理解您的问题。 您是否在将设备从真空包装中取出后询问存储方法和环境? 通常、器件仅在生产前才会从真空封装中去除。 它们不会从真空包装中取出、然后存放起来。

    Unknown 说:
    在 SMD 制造工艺之前、是否有针对该材料的建议工艺和规范?

    请访问 www.ti.com/lit/SPRABY1。 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hareesh。

    可以。 我知道。 但客户不会在该生产中使用所有 IC。

    因此,他们想知道建议的存储方法和环境后,这种材料的真空包装。

    因为他们遇到了一些问题。 上次使用未使用的 BGA 并生产时、他们发现焊球剥离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy:

       我已经联系了质量/封装专家。 今天是在美国的假期。 请等待一两天。  

    在此期间、请访问 https://www.ti.com/support-packaging/packaging.html、 然后查看您的问题是否已在该网站上得到解答。 具体请访问 www.ti.com/lit/SNOA550。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hareesh。

    感谢您的信息。 我期待收到 专家的建议。

    客户有一些问题、如下所示。

    它们使用2种不同的条件、并获取不同的故障率。

    PO 编号

    数量

    批次

    生产日期

    失败率

    MCU 干燥时间

    SMT 工艺

    生产日期代码

    回流焊曲线

    开始

    完成

    总时间

    100秒

    200节

    300秒

    传送带速度

    uPO-23010149

     2042

    #2302

    2月23日

    43%

    2023/2/14
    11:30

    2023/2/14
    19:30

    8小时

    2023/2/18

    2130

    150℃

    200℃

    250℃

    750mm/分钟

    upo-23050117

     1500

    #2305

    5月23日

    4%

    2023/5/30
    13:40

    2023/5/31
    13:40

    24小时

    2023/6/1

    2130

    140℃

    175℃

    230℃

    700mm/分钟

    目前主要有两批。 在同一生产日期代码下、MCU 在 SMT 工厂经过不同的处理流程、导致的缺陷率分别为43%和4%。 根据 SMT 工厂提供的信息、主要区别是:

    1、密封包装打开后,烘干时间为8小时24小时。 8hr 是 SMT 制造商的原始内部设置值、24hr 是稍后自行调整的时间。
    2.在烘烤和烘干第2302批后,它被放置了4天(制造商声称它被放置在干燥炉中),然后发运,但第2305批只被放置了1天。
    3.回流配置文件中的温升条件不同,输送带的速度也不同。
    4.对这两批缺陷片的分析表明,焊球剥离发生在同一地区。

    我有几个问题需要确认:
    1.一般而言、在 SMT 处理过程中、BGA 封装晶圆的焊球剥离的可能原因是什么?
    2.根据标签上的存储期(+5)说明,此 MBB 是否被视为存储期为5年?
    3.根据该 TMS320F28335ZJZA 的 MSL、该等级为3-260C-168HR。 ≦寿命168HR 是否意味着它可以在开箱后直接放置在 R θ 30℃ /60% RH 的环境中? 产品质量能否得到保证?
    4.与上述相同,或者我们应该在开箱时使用湿度卡指示(湿度卡显示5%为粉红色,10%不是蓝色)来判断是否进行烘烤和干燥过程?
    5.如果需要烘烤、按照 IPC/JEDEC J-STD-033烘烤干燥程序的规范、在125°C 处烘烤托盘需要多长时间(芯片总厚度为2.05mm、不包括焊球为1.49mm)?
    6.如果托盘从 MBB 烘烤8小时后放入烘烤箱4天再装载,是否存在缺陷风险?
    7.根据 SMT 厂商提供的信息、回流焊曲线的温升率和输送带的速度是否在 TI 规格范围内?
    8.和上面一样,如果速度太快,会影响 BGA 封装的芯片吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy:

       我已经联系了包装团队。 您可能在一天或两天内会听到回音。 感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy:

      有一个行业标准 IPC/ J-STD-033 ( 潮湿/回流敏感表面贴装器件的处理、包装、运输和使用 )了解对潮湿敏感部件的处理。  本文档供制造商参考、以供后续参考。 它涵盖了暴露、地板寿命、储藏在柜中、烘烤等主题。 其中包含很多细节。 您的问题在本质上过于宽泛。 请遵循 J-STD-033。