This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157-Q1:TMS320F2800156-Q1 PWM 电流输出

Guru**** 2550830 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1265293/tms320f2800157-q1-tms320f2800156-q1-pwm-current-output

器件型号:TMS320F2800157-Q1

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1259969/tms320f2800157-q1-epwm-tms320f2800156/4771421#4771421

我忘记了跟进此问题、忘记了 TMS320F280015的 ePWM 的最大电流输出是多少 6 -Q1是什么?

它与 TMS320F280015的 DAC 输出电流能力相同吗? 7 -Q1?

谢谢!
克里斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    根据器件的绝对最大额定值、数字输出引脚的最大电流为20mA。 对于同一器件(在您的情况下为 TMS320F280015x)、最大额定值通常不会改变。

    谢谢。

    Prarthan.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然可以确定157数字输出与156 PWM 输出的最大额定值是否发生了变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    如前所述、同一系列中应存在任何差异、同一系列的所有器件型号(TMS320F280015x)都具有与上表中表征的相同绝对最大额定值、如果存在任何差异、则将在其他情况下进行记录。

    如果有任何疑问或疑虑、请告诉我、为了更好地理解此问题、需要什么具体应用程序。

    谢谢。

    Prarthan.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "应该"意味着您不确定。

    我想确切地知道、但如果 TI 无法自信地提供这些内容、请告知我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

      157 v/s 156的输出电流没有差异。

    谢谢!