This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F-Q1:TMS320F28027F-Q1:

Guru**** 2873830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1268252/tms320f28027f-q1-tms320f28027f-q1

器件型号:TMS320F28027F-Q1

你好

我在 F28027F 上使用 INSTASPIN/FOC (此软件基于 Lab11a)用于一个 BLDC 电机、此时电机转速比目标速度高30%、例如、gkrpm Vars.SpeedRef_Motorer 被设定为1。 0krpm、gMotorVars.Speed_krpm 的值也会显示1.0krpm、但实际速度为1.3krpm (由外部器件测量、此外、相电流计算和磁极数量得出的值为1.3krpm)。 您是否知道在哪里查找(缩放错误等)?
此致

托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要遵循实验用户指南和 InstaSPIN 用户指南、根据您的电路板和电机设置正确的参数。

     1. 根据 user.h 中的硬件板设置正确的参数。 您可以参阅第5章管理   InstaSPIN-FOC 的电机信号和 InstaSPIN-MOTION 用户指南来计算和定义这些变量的值。

    #define USER_IQ_FULL_SCALE_VOLTAGE_V          (xx)

    #define USER_VOLTAGE_FILTER_POLE_Hz              (xx)

    #define USER_ADC_FULL_SCALE_VOLTAGE_V      (xx)

    #define USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A          (xx)

    #define USER_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A      (xx)

    也可在 user.h 中设置正确的电机参数。

    #define USER_MOTOR_TYPE MOTOR_TYPE_PM                   

    #define USER_MOTOR_NUM_POLE_PAIRS        (4个)

    #define USER_MOTOR_DISCHARGE Rs_Ohm                (0.381334811)

    #define USER_MOTOR_LS_d_H                (0.000169791776)

    #define USER_MOTOR_LS_Q_H                (0.000169791776)

    #define USER_MOTOR_RATED_FLUX_VpHz       (0.0398557819)