This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE:用于实时控制的 FreeRTOS

Guru**** 2936920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1258106/c2000ware-freertos-for-realtime-control

器件型号:C2000WARE

您好!

是否有在电源转换应用中使用 FreeRTOS 的配套资料计划? 我的一位客户对相对于裸机方法在安全关键功能的性能/延迟以及总体控制带宽方面的一些权衡因素感兴趣。

这是 C2000团队研究过的问题吗?  他们希望在自己的应用程序中实施 FreeRTOS、但如果 FreeRTOS 对将来的应用程序性能有重大影响、则不希望继续使用。

穆南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Munan、我马上就会给您回复。 谢谢、Ashwini。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwini:  

    这里有任何反馈吗?

    穆南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需完成本主题、此主题已离线关闭、谢谢! 根据当前演示、实时任务似乎卸载到 CLA 上、并且主 C28内核运行 FreeRTOS。 现在、我认为客户正在尝试利用仅具有 C28内核的器件、因此软件架构与他们想要的不完全一致。 感谢你的帮助!

    穆南