主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 C2000WARE
您好!
我尝试使用 uniflash 锁定 CPU、并锁定了 CPU2的 zone1、在如下所示的 uniflash 屏幕上收到了锁定成功命令、然后解锁、锁定状态变为0、并尝试从 code composer 加载 LED 示例、 但在 code composer 屏幕上、我不断收到警告"break at address "0x3ff16a"、没有可用的调试信息、或位于程序代码之外。" 如何修复此错误
此外、当我在 CPU1中运行相同的代码时、它运行良好、因此我认为代码中没有问题。
我想知道解锁器件是否有问题、如何解决?



此外、由于我只想尝试锁定功能、因此我仅输入了链接指针地址、OTPSECLOCK 部分中的 PSWDLOCK 部分和128位密码、但未使用其他功能(CRCLOCK)