This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GPIO 灌电流能力。

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1266968/gpio-current-sinking-capabilities

器件型号:TMS320F28377DPTPEP

尊敬的 TI 支持部门:

我正在使用 TMS320F28377DPTPEP、并在"电气特性"部分中注明 所有输出引脚的低电平输出灌电流为4mA、

是组合所有输出引脚还是每个引脚?

感谢您花时间关注此事。

此致、

Karthikeyan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthikeyan,

                   如果电流是连续的(不太可能)、那么我们建议通常将电流限制为<VDDIO、因为它会导致内部2mA 电源上升。 您可能需要充分利用 https://www.ti.com/product/TMS320F28377D?keyMatch=28377D#design-tools-simulation 上的 IBIS 模型  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您,先生。

    我正在将 SDRAM 与它连接、我是否能交换数据位和地址位以实现直接布线?

    使用的 SDRAM 器件- AS4C1M16S-6TIN

    感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthikeyan,

       请打开具有适当标题的新帖子。 这将确保我们的论坛版主将您的问题发送给正确的主题专家(SME)。 这也使其他客户今后的搜索更容易。