This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:ADC 非线性问题

Guru**** 2950850 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1267251/tms320f28069-adc-non-linearity-problem

器件型号:TMS320F28069

你好。

我们有一个采用 TMS320F28069 MCU 的产品。

ADCINA6用作模拟输入、ADC 使用内部基准并由滤波(π 型滤波器) VDDA 供电。 VDDA 上的纹波约为16mV p2p。  

根据数据表中的理解、我们可以预期 DNL 和 INL 产生的非线性值约为正负9-10 LSB。  如果我没有弄错、失调电压和增益误差不会导致这种行为。

我附上了用 NI-DAQ 6008测量的单元通信收集的 ADC 输出与输入的关系图。 如图所示、在图中有些区域我们有某种平台、误差约为50 LSB。

我认为 ADC 上的纹波不太可能导致这种行为。 您能否给我一些建议、哪些因素会导致 ADC 出现这种行为?

谢谢你。

此致、  

尼基塔·扎佩索茨基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小幅校正-误差大约为20 LSB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikita,

    F2806x 具有90MHz 的最大 CPU 时钟、但是 ADC 时钟限制为60MHz。  对于90MHz CPU 时钟、ADCCTL2寄存器内有一个2分频值(CLKDIV2EN)。  您能否确保已设置该设置?  ADC 时钟将为45MHz、因此满足上述60MHz 最大值要求。

    此致!

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matthew。 问题已解决。