This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:TMDSHVRESLLCKIT_v1.0、如何更改 TBPRD?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1264647/tms320f28034-tmdshvresllckit_v1-0-how-to-change-the-tbprd

器件型号:TMS320F28034

您好、专家!

我要求在这里为我的客户提供帮助。

他们使用 F28034来开发 LLC、并参考我们的 TMDSHVRESLLCKIT_v1.0。

我们使用 PWMDRV_LLC_ComplPairDB 来跟踪 DPLib.pdf、并设置 MIN_PERIOD#175 、MAX_PERIOD#375、这样 PWM 频率是正确的。

但当我们将计数模式从 TB_COUNT_UP 更改为 TB_COUNT_UPDOWN 时、并设置最小 TBPRD = 2*最小_PERIOD、 最大 TBPRD = 2*最大_PERIOD、但我示波器 TBPRD 始终为550。  

您可以帮助我修改  PWMDRV_LLC_ComplPairDB 上的 TBPRD 吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、绍兴市

    TMDSHVRESLLCKIT 是一款旧套件、软件也不是最新的。 他们是否有可能参考我们的新器件和 LLC 设计?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    您能帮助了解一下吗? 客户希望使用 F28034进行开发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、绍兴市

    好的、由于这是一个旧代码、我们可能需要一些时间才能弄清楚。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    进展情况如何? 这里有更新吗?  

    如果 TBPRD 未初始化、它是否会在此参考代码上是随机数? 我们的测试是、如果芯片被复位、重新运行代码和 TBPRD 将导致一个值# 22316较大、这个值不在我们的运行限值内(MIN_PRD = 120、MAX_PRD = 350)。