This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:TMS320F280025C:

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSCNCD280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1265990/tms320f280025c-tms320f280025c

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:C2000WARETMDSCNCD280025C

我正在尝试使用 JTAG 来刷写和调试我的项目,不知何故我不能为这两个设置正确的引脚配置. 所以,如果任何人有任何想法,然后分享.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ritesh、您好!

    我需要更多关于您的问题的详细信息。  请描述您的设置;您尝试执行什么具体操作、遇到什么错误?

    谢谢。
    伊袋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢反馈我实际上是在尝试将 XDS 110 JTAG 探头用作调试器和闪存器件、因为我的微控制器只有1个用于通信和 JTAG 的 UART、我无法找到适合的引脚 连接到我的控制卡的扩展坞,以用于我的工作.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ritesh、您好!

    有关引脚编号和功能分配、请参阅器件数据表。 如果您使用的是控制卡、则此处使用的封装包含最大页面(80引脚 QFN)。

    有关控制卡的原理图(还将显示器件引脚到控制卡 引脚位置的映射)、请查看 C2000Ware 安装目录(例如 C:\ti\c2000\C2000Ware_x.xx.xx.xx)内的 boards\controlCARDs\TMDSCNCD280025C\子目录。

    此致、
    伊袋