This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:CAN 位时序

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1267673/tms320f28377s-can-bit-timing

器件型号:TMS320F28377S

您好!

在"CAN 位时序"部分、我们说 TSEG1是 Prop_Seg 和 Phase_Seg 1的总和。 在位时序示例中、我们还假设 tTseg1 = tProp + tSJW。

那么、它 Men Phase_Seg 1是否等于 SJW?

此致、

卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    jin ma 说:
    TSEG1是 Prop_Seg 和 Phase_Seg 的总和1

    没错。

    jin ma 说:
    在位定时示例中、我们还说 tTseg1 = tProp + tSjw.

    您可以将我指向文件(具有完整目录路径)吗?