This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:用于 TMS320F280039C 芯片的 TI 电机评估套件

Guru**** 2930110 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039C, LAUNCHXL-F280039C, BOOSTXL-DRV8323RS, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1267581/tms320f280039c-ti-motor-evaluation-kit-for-tms320f280039c-chip

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F280039CBOOSTXL-DRV8323RSC2000WARE

您好!

是否有售、可 购买使用 TMS320F280039C 芯片的低电压电机评估套件?
如果没有、您可以向我推荐具有最相似 MCU 的评估套件。

提前感谢您。

此致、
克日什托夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Krzysztof

    LAUNCHXL-F280039C C2000 EVM 与可用于电机控制和评估的多个 BoosterPack 模块兼容。 请参阅链接页面的"推荐的 BoosterPack 插件模块"标题下的"概述"->"Details & Features"部分。

    我个人在 C2000Ware 电机控制 SDK 中使用 LAUNCHXL-F280039C 和 BOOSTXL-DRV8323RS 成功地运行了通用电机控制实验、让我可以运行、识别和评估电机。

    这是您要找的器件吗?

    此致、
    杰森·奥斯博尔恩