This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSSOLARUINVKIT:ADC GPIO 引脚

Guru**** 2583395 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1257480/tmdssolaruinvkit-adc-gpio-pins

器件型号:TMDSSOLARUINVKIT

你好。

我有您的 TMDSSOLARUINVKIT、注意到您使用了大量的 ADC 引脚来测量基准电压(例如1_65V_REF、0_5V_REF、0_8V_REF、2_5V_REF)。 由于我的项目需要几个 ADC、我想问是否可以将它们安全地 用于其他目的、例如扩展太阳能微型逆变器以拥有多个 PV 面板。 以另一种方式提问... TMDSSOLARUINVKIT 太阳能微型变压器是否需要使用它们、或者除了测量电压基准之外、能否将它们用于其他用途?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wojciech:

    在代码中可以看到、只有 VREF165_FB 用于偏移校正。 其余的似乎没有被使用。 在这种情况下、您可以使用其他通道来执行其他任务。

    谢谢、此致、PAWAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 。 好的、我明白。 感谢您提供信息。 我知道 TMDSSOLARUINVKIT 套件是为了处理一个 PV 面板、但我正在考虑处理四个 PV 面板。 好的、我有一个问题、从 F28035 MCU 外设(ADC、PWM)的角度来看、是否可以实现这一目标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wojciech:

    我 建议使用 F28003x 或 F28004x。 这些放大器具有更多 MIP、更多 ADC、比较器和 PWM 通道并且支持浮点加速器、因此更适合于多面板微逆变器。

    谢谢、此致、PAWAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 但就目前而言、您的 TMDSSOLARUINVKIT 套件是唯一一款具有工作软件的太阳能微型逆变器参考板、因此此 MCU 可处理四个 PV 面板的信息对我很有帮助、而且有价值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于4个面板、您需要控制4个升压转换器。 这将需要更多 MIPS、更多 ADC 和 PWM。 我还会推荐 F28003x。 请计算 PWM、ADC 的数量并选择适当的 MCU。 为了满足 MIPS 要求、您可以选择任何具有100MHz 或更多  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我了解。 我想进行一些硬件/软件优化。 我认为剩余的谈话应保密、因此我想让谈话脱机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将在此处结束案例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您想联系您当地的 TI FAE 进行离线讨论、敬请告知我们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我想联系 TI FAE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经与 FAE 联系、他们应该很快与您联系。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢