This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:我们需要计算换算系数吗

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1268249/tms320f280025c-do-we-need-to-calculate-the-scale-factor

器件型号:TMS320F280025C

您好、我想确认我对1类 HRCAP 校准的理解。

如果选择了连续校准、则每次计数器溢出或校准周期之后(对于大多数条件、TI 建议使用1.6ms)计算比例因子、然后使用 SF 从原始计数中获取以 ns 为单位的时间。

如果未选择连续校准、则我们仅计算一次 SF、因为校准只执行一次。 如果 PVT 发生变化、则比例因子可能会发生变化、但无论 PVT 如何变化、NS 转换计算都只能使用恒定比例因子完成。  

请确认。

此致、

阿迪亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    您的理解是正确的。 但是、我们建议在启用 HR 时始终启用连续校准。 设置校准周期是减少采集信号时的误差的关键一步。  

    此致!

    mA