This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:示例显示了如何将程序加载到每个内核/CPU 的片上闪存或片上 RAM 中、以及如何运行和使用内核之间共享的片上存储器。

Guru**** 2948920 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1268406/tms320f28386d-samples-showing-how-to-load-programs-to-on-chip-flash-or-on-chip-ram-per-core-cpu-and-run-and-use-on-chip-memory-shared-between-cores

器件型号:TMS320F28386D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

您是否会识别将程序加载到每个内核的片上闪存或 RAM 中、并专门为该代码 CPU1或 CPU2运行的任何样本(从 C2000Ware 5.0)?  换而言之、您是否会分享如何利用每个内核的片上存储器(闪存或 RAM)、并在给定内核(另一个内核将运行一组不同的任务)上专门运行此类程序。  如果需要在两个内核之间进行通信、则会使用片上共享存储器。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nhan:

    请参阅 C28x_dual 内核示例、了解 CPU1和 CPU2内核是如何运行不同的一组任务的。

    您可以查看位置中的 RAM 管理示例- C2000Ware_5_00_00\driverlib\f2838x\examples\C28x_dual\memcfg、以更好地阐明共享存储器。

    此示例展示了如何分配供 CPU2和 CPU1内核使用的共享 RAM。

    谢谢

    阿斯温