This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:闪存 API 问题

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800137, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1267650/tms320f2800137-flash-api-problem

器件型号:TMS320F2800137
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

团队成员:

使用  TMS320F2800137闪存 API (flashapi_ex1_programming)进行 Im 编码、  

是否有任何文档可帮助我理解函数"Fapi_setupBankSectorEnable"

我想启用 FLASH_BANK0_SEC_16、但不知道、接下来会怎么样。

 

        // Enable program/erase protection for select sectors where this example is 
        // located
        // CMDWEPROTA is applicable for sectors 0-31
        // Bits 0-11 of CMDWEPROTB is applicable for sectors 32-127, each bit represents
        // a group of 8 sectors, e.g bit 0 represents sectors 32-39, bit 1 represents
        // sectors 40-47, etc
        Fapi_setupBankSectorEnable(FLASH_WRAPPER_PROGRAM_BASE+FLASH_O_CMDWEPROTA, 0x13FFFF00);
        Fapi_setupBankSectorEnable(FLASH_WRAPPER_PROGRAM_BASE+FLASH_O_CMDWEPROTB, 0x00000080);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    邱

    我随附闪存 API 参考指南。  它与 API 库一起安装、作为 C2000Ware 的一部分、安装在以下路径中:C:\ti\cc2000\C2000Ware_5_00_00_00\libraries\flash_api\f280013x\docs

    请告诉我这是否有帮助。

    此致!

    Matthewe2e.ti.com/.../F280013x_5F00_Flash_5F00_API_5F00_Reference_5F00_Guide.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Matthew  

    解决很多问题。

    此致