This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:支持 CLB 的 HRPWM 高分辨率

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1267697/tms320f28379d-hrpwm-high-resolution-with-clb

器件型号:TMS320F28379D

尊敬的 TI 专家:

我们能够运行高分辨率示例。 但在 PWM 输出通过 CLB OutLUT 块路由后、高分辨率将损失。

如何在 CLB 之后实现高分辨率?

谢谢。

此致、

吉滕德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!

    如果 CLB 配置为同步 EPWM 输入、则 HRPWM 功能将不起作用、因为 CLB 时钟频率为100MHz、您的分辨率限制为10ns 而不是180ps。 不建议将 EPWM 输入信号配置为在 CLB 内同步。

    此致!

    mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    谢谢。 我们将 CLB 用于 EPWM1A 和 EPWM1B 上的直接逻辑操作、没有任何状态机或计时器功能。

    此致、

    吉滕德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!

    上述答案对您的问题有帮助吗? 如果是、我们可以关闭该线程。

    谢谢!

    mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、谢谢您。

    您可以关闭线程。

    我们正在寻找一种解决方案、了解如何通过一些简单的逻辑门操作来实现高分辨率。 请告诉我您是否可以提出建议。

    此致、

    吉滕德拉