This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:我在 UNIFLASH 中锁定了器件、虽然其中解锁了、但我可以在 Code Composer 中加载代码

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1259684/tms320f28379d-i-locked-my-device-in-uniflash-and-although-it-unlocks-i-can-t-load-code-in-code-composer

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

大家好!

首先、我锁定了 tms320f28379d 的 CPU1并使用 uniflash 解锁器件

现在、当我要在 code composer 中调试 LED 闪烁示例时、会出现这样的警告、如何解决该问题时、我在下面详细介绍了操作

我在 uniflash 中锁定了器件、然后在锁定期间尝试将一个输出文件加载到其中

然后无法按我的预期上传、因为它已锁定

 

解锁并尝试加载输出文件,它加载并工作,卡顶部的 LED 闪烁。

  

文件加载程序:验证失败:地址0x008000@程序不匹配请验证目标存储器和存储器映射。

我打开 code composer 并尝试加载 LED 闪烁示例、但系统会显示如下警告

为什么即使我在 uniflash 中解锁并运行示例、代码编译器中也会出现加载错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在锁定之前在 code composer 中运行了该示例、但它正常工作我在 uniflash 中解锁了器件、 我可以确定这一点、因为我能够在 uniflash 中加载输出文件、但收到此警告 在编写代码时请帮助我如何解决

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aleyna、

    专家目前正在度假、请预计明天有空余时回复。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer:

    谢谢你。 正在等待专家回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aleyna、

    很抱歉耽误你的时间。  今天、我们需要为您查看此内容、因为我们的安全专家目前不在办公室。

    您可以查看以下几项内容:

    1) 1)当出现错误"File Loader:verification failed"时: 您是首次尝试在加载之前在 CCS 中解锁器件吗?  我了解您在 Uniflash 中解锁了。   但是、当您从 Uniflash 切换到 CCS 时、需要解锁(假设在切换期间进行了复位或下电上电)。  请告诉我解锁是否有助于避免此问题。

    2) 2)错误显示 RAM 地址(0x8000):您的闪烁工程是针对闪存构建还是 RAM 构建进行编译?  如果这是一个闪存构建项目、请注意您不应该将任何已初始化段映射到 RAM -尝试将所有已初始化段映射到闪存、看看这是否有助于避免错误。  如果您的链接器命令文件已初始化映射到闪存和 RAM 的部分、请注意、闪存编程器(TI 或第三方)不会保证 加载 RAM 内容-这可能会导致验证失败。   

    谢谢。此致、
    瓦姆西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vamsi

    没关系、我希望你度过一个愉快的假期。 至于你所说的话,在等你的时候,有一些发展,让我谈谈它们。

    由于无法在 CSS 屏幕上进行调试、因此无法访问片上闪存菜单、因此无法解锁器件、 但我遵循了这样的路径、我在调试设置的闪存设置部分输入了密码、器件的闪存已解锁、然后我进行了调试和工作、从片上闪存菜单重新输入了密码、并解锁了整个器件、 与此同时、我执行的每个操作都是成功的、那么我想退出调试屏幕并在 RAM 上运行示例、但我在上面看到了相同的错误。

    我的问题如下、在我锁定此 LED 闪烁示例之前、它在闪存和 RAM 中均能正常工作、但现在、虽然我解锁器件、但在闪存中工作正常、但在 RAM 中工作正常("文件加载程序: 验证失败"错误显示 RAM 地址(0x8000))错误、我想知道是否有其他解锁方法、或者我做错了什么、您能帮我解决这个问题吗? 我遇到该错误的原因是否与您在第二项中所说的内容相关? 但是、如果您说它在锁定之前在 RAM 和闪存中都不会顺利工作、那么在锁定过程之后我遇到了所有这些错误、所以我认为锁定部分中有一个错误。
    谢谢

    阿莱尼亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aleyna、

    感谢您提供的信息。  

    1) 1)只是确认:您是说您为基于 RAM 的链接器命令文件构建了应用程序并且遇到了错误(并且没有得到基于闪存的链接器命令文件的错误)吗?   

    2) 2)可以共享链接器命令文件吗?   

    3) 3)在您共享的最后一个快照中、我没有看到控制台窗口中显示设备已解锁的消息。  您能检查一下吗?

    请注意:我不是在度假。 我们的团队在8月16日(在我回复你的那天)被分配到这个岗位。

    谢谢。此致、

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C28xx_CPU1: GEL Output: 
    Memory Map Initialization Complete
    C28xx_CPU1: If erase/program (E/P) operation is being done on one core, the other core should not execute from shared-RAM (SR) as they are used for the E/P code. Also, CPU1 will be halted to determine SR ownership for the CPU which will run the Flash Plugin code, after which CPU1 will be set to run its application. User code execution from SR could commence after both flash banks are programmed.
    C28xx_CPU2: GEL Output: 
    Memory Map Initialization Complete
    C28xx_CPU2: If erase/program (E/P) operation is being done on one core, the other core should not execute from shared-RAM (SR) as they are used for the E/P code. Also, CPU1 will be halted to determine SR ownership for the CPU which will run the Flash Plugin code, after which CPU1 will be set to run its application. User code execution from SR could commence after both flash banks are programmed.
    C28xx_CPU1: Performing Security Operation...
    C28xx_CPU1: Calculated Link Pointer Offset: 0x30 
    C28xx_CPU1: Unlocking device...
    C28xx_CPU1: Lock status: 0
    C28xx_CPU1: Operation completed successfully.
    C28xx_CPU1: Performing Security Operation...
    C28xx_CPU1: Calculated Link Pointer Offset: 0x20 
    C28xx_CPU1: Unlocking device...
    C28xx_CPU1: Lock status: 0
    C28xx_CPU1: Operation completed successfully.
    C28xx_CPU1: Performing Security Operation...
    C28xx_CPU1: Calculated Link Pointer Offset: 0x30 
    C28xx_CPU1: Unlocking device...
    C28xx_CPU1: Lock status: 0
    C28xx_CPU1: Operation completed successfully.
    C28xx_CPU1: Performing Security Operation...
    C28xx_CPU1: Calculated Link Pointer Offset: 0x20 
    C28xx_CPU1: Unlocking device...
    C28xx_CPU1: Lock status: 0
    C28xx_CPU1: Operation completed successfully.
    C28xx_CPU2: Performing Security Operation...
    C28xx_CPU2: Calculated Link Pointer Offset: 0x20 
    C28xx_CPU2: Unlocking device...
    C28xx_CPU2: Lock status: 0
    C28xx_CPU2: Operation completed successfully.
    C28xx_CPU2: Performing Security Operation...
    C28xx_CPU2: Calculated Link Pointer Offset: 0x30 
    C28xx_CPU2: Unlocking device...
    C28xx_CPU2: Lock status: 0
    C28xx_CPU2: Operation completed successfully.

    是的、我在 Code Composer 中解锁了器件片上闪存我解锁了 CPU1和 CPU2的所有区域、然后我想使用闪存来运行它、并且它可以正常工作

     

    MEMORY
    {
    PAGE 0 :  /* Program Memory */
              /* Memory (RAM/FLASH) blocks can be moved to PAGE1 for data allocation */
              /* BEGIN is used for the "boot to Flash" bootloader mode   */
    
       BEGIN           	: origin = 0x080000, length = 0x000002
       RAMM0           	: origin = 0x000123, length = 0x0002DD
       RAMD0           	: origin = 0x00B000, length = 0x000800
       RAMLS0          	: origin = 0x008000, length = 0x000800
       RAMLS1          	: origin = 0x008800, length = 0x000800
       RAMLS2      		: origin = 0x009000, length = 0x000800
       RAMLS3      		: origin = 0x009800, length = 0x000800
       RAMLS4      		: origin = 0x00A000, length = 0x000800
       RAMGS14          : origin = 0x01A000, length = 0x001000     /* Only Available on F28379D, F28377D, F28375D devices. Remove line on other devices. */
       RAMGS15          : origin = 0x01B000, length = 0x000FF8     /* Only Available on F28379D, F28377D, F28375D devices. Remove line on other devices. */
    
    //   RAMGS15_RSVD     : origin = 0x01BFF8, length = 0x000008    /* Reserve and do not use for code as per the errata advisory "Memory: Prefetching Beyond Valid Memory" */
    
       RESET           	: origin = 0x3FFFC0, length = 0x000002
    
       /* Flash sectors */
       FLASHA           : origin = 0x080002, length = 0x001FFE	/* on-chip Flash */
       FLASHB           : origin = 0x082000, length = 0x002000	/* on-chip Flash */
       FLASHC           : origin = 0x084000, length = 0x002000	/* on-chip Flash */
       FLASHD           : origin = 0x086000, length = 0x002000	/* on-chip Flash */
       FLASHE           : origin = 0x088000, length = 0x008000	/* on-chip Flash */
       FLASHF           : origin = 0x090000, length = 0x008000	/* on-chip Flash */
       FLASHG           : origin = 0x098000, length = 0x008000	/* on-chip Flash */
       FLASHH           : origin = 0x0A0000, length = 0x008000	/* on-chip Flash */
       FLASHI           : origin = 0x0A8000, length = 0x008000	/* on-chip Flash */
       FLASHJ           : origin = 0x0B0000, length = 0x008000	/* on-chip Flash */
       FLASHK           : origin = 0x0B8000, length = 0x002000	/* on-chip Flash */
       FLASHL           : origin = 0x0BA000, length = 0x002000	/* on-chip Flash */
       FLASHM           : origin = 0x0BC000, length = 0x002000	/* on-chip Flash */
       FLASHN           : origin = 0x0BE000, length = 0x001FF0	/* on-chip Flash */
    
    //   FLASHN_RSVD     : origin = 0x0BFFF0, length = 0x000010    /* Reserve and do not use for code as per the errata advisory "Memory: Prefetching Beyond Valid Memory" */
    
    PAGE 1 : /* Data Memory */
             /* Memory (RAM/FLASH) blocks can be moved to PAGE0 for program allocation */
    
       BOOT_RSVD       : origin = 0x000002, length = 0x000121     /* Part of M0, BOOT rom will use this for stack */
       RAMM1           : origin = 0x000400, length = 0x0003F8     /* on-chip RAM block M1 */
    //   RAMM1_RSVD      : origin = 0x0007F8, length = 0x000008     /* Reserve and do not use for code as per the errata advisory "Memory: Prefetching Beyond Valid Memory" */
       RAMD1           : origin = 0x00B800, length = 0x000800
    
       RAMLS5      : origin = 0x00A800, length = 0x000800
    
       RAMGS0      : origin = 0x00C000, length = 0x001000
       RAMGS1      : origin = 0x00D000, length = 0x001000
       RAMGS2      : origin = 0x00E000, length = 0x001000
       RAMGS3      : origin = 0x00F000, length = 0x001000
       RAMGS4      : origin = 0x010000, length = 0x001000
       RAMGS5      : origin = 0x011000, length = 0x001000
       RAMGS6      : origin = 0x012000, length = 0x001000
       RAMGS7      : origin = 0x013000, length = 0x001000
       RAMGS8      : origin = 0x014000, length = 0x001000
       RAMGS9      : origin = 0x015000, length = 0x001000
       RAMGS10     : origin = 0x016000, length = 0x001000
    
    //   RAMGS11     : origin = 0x017000, length = 0x000FF8   /* Uncomment for F28374D, F28376D devices */
    
    //   RAMGS11_RSVD : origin = 0x017FF8, length = 0x000008    /* Reserve and do not use for code as per the errata advisory "Memory: Prefetching Beyond Valid Memory" */
    
       RAMGS11     : origin = 0x017000, length = 0x001000     /* Only Available on F28379D, F28377D, F28375D devices. Remove line on other devices. */
       RAMGS12     : origin = 0x018000, length = 0x001000     /* Only Available on F28379D, F28377D, F28375D devices. Remove line on other devices. */
       RAMGS13     : origin = 0x019000, length = 0x001000     /* Only Available on F28379D, F28377D, F28375D devices. Remove line on other devices. */
    
       CPU2TOCPU1RAM   : origin = 0x03F800, length = 0x000400
       CPU1TOCPU2RAM   : origin = 0x03FC00, length = 0x000400
    }
    
    SECTIONS
    {
       /* Allocate program areas: */
       .cinit              : > FLASHB      PAGE = 0, ALIGN(8)
       .text               : >> FLASHB | FLASHC | FLASHD | FLASHE      PAGE = 0, ALIGN(8)
       codestart           : > BEGIN       PAGE = 0, ALIGN(8)
       /* Allocate uninitalized data sections: */
       .stack              : > RAMM1       PAGE = 1
       .switch             : > FLASHB      PAGE = 0, ALIGN(8)
       .reset              : > RESET,      PAGE = 0, TYPE = DSECT /* not used, */
    
    #if defined(__TI_EABI__)
       .init_array         : > FLASHB,       PAGE = 0,       ALIGN(8)
       .bss                : > RAMLS5,       PAGE = 1
       .bss:output         : > RAMLS3,       PAGE = 0
       .bss:cio            : > RAMLS5,       PAGE = 1
       .data               : > RAMLS5,       PAGE = 1
       .sysmem             : > RAMLS5,       PAGE = 1
       /* Initalized sections go in Flash */
       .const              : > FLASHF,       PAGE = 0,       ALIGN(8)
    #else
       .pinit              : > FLASHB,       PAGE = 0,       ALIGN(8)
       .ebss               : >> RAMLS5 | RAMGS0 | RAMGS1,    PAGE = 1
       .esysmem            : > RAMLS5,       PAGE = 1
       .cio                : > RAMLS5,       PAGE = 1
       /* Initalized sections go in Flash */
       .econst             : >> FLASHF      PAGE = 0, ALIGN(8)
    #endif
    
       Filter_RegsFile     : > RAMGS0,	   PAGE = 1
    
       SHARERAMGS0		: > RAMGS0,		PAGE = 1
       SHARERAMGS1		: > RAMGS1,		PAGE = 1
       SHARERAMGS2		: > RAMGS2,		PAGE = 1
       ramgs0           : > RAMGS0,     PAGE = 1
       ramgs1           : > RAMGS1,     PAGE = 1
    
    #ifdef __TI_COMPILER_VERSION__
        #if __TI_COMPILER_VERSION__ >= 15009000
            #if defined(__TI_EABI__)
                .TI.ramfunc : {} LOAD = FLASHD,
                                     RUN = RAMLS0,
                                     LOAD_START(RamfuncsLoadStart),
                                     LOAD_SIZE(RamfuncsLoadSize),
                                     LOAD_END(RamfuncsLoadEnd),
                                     RUN_START(RamfuncsRunStart),
                                     RUN_SIZE(RamfuncsRunSize),
                                     RUN_END(RamfuncsRunEnd),
                                     PAGE = 0, ALIGN(8)
            #else
                .TI.ramfunc : {} LOAD = FLASHD,
                                 RUN = RAMLS0,
                                 LOAD_START(_RamfuncsLoadStart),
                                 LOAD_SIZE(_RamfuncsLoadSize),
                                 LOAD_END(_RamfuncsLoadEnd),
                                 RUN_START(_RamfuncsRunStart),
                                 RUN_SIZE(_RamfuncsRunSize),
                                 RUN_END(_RamfuncsRunEnd),
                                 PAGE = 0, ALIGN(8)
            #endif
        #else
       ramfuncs            : LOAD = FLASHD,
                             RUN = RAMLS0,
                             LOAD_START(_RamfuncsLoadStart),
                             LOAD_SIZE(_RamfuncsLoadSize),
                             LOAD_END(_RamfuncsLoadEnd),
                             RUN_START(_RamfuncsRunStart),
                             RUN_SIZE(_RamfuncsRunSize),
                             RUN_END(_RamfuncsRunEnd),
                             PAGE = 0, ALIGN(8)
        #endif
    
    #endif
    
       /* The following section definitions are required when using the IPC API Drivers */
        GROUP : > CPU1TOCPU2RAM, PAGE = 1
        {
            PUTBUFFER
            PUTWRITEIDX
            GETREADIDX
        }
    
        GROUP : > CPU2TOCPU1RAM, PAGE = 1
        {
            GETBUFFER :    TYPE = DSECT
            GETWRITEIDX :  TYPE = DSECT
            PUTREADIDX :   TYPE = DSECT
        }
    
       /* The following section definition are for SDFM examples */
       Filter1_RegsFile : > RAMGS1,	PAGE = 1, fill=0x1111
       Filter2_RegsFile : > RAMGS2,	PAGE = 1, fill=0x2222
       Filter3_RegsFile : > RAMGS3,	PAGE = 1, fill=0x3333
       Filter4_RegsFile : > RAMGS4,	PAGE = 1, fill=0x4444
       Difference_RegsFile : >RAMGS5, 	PAGE = 1, fill=0x3333
    }
    
    /*
    //===========================================================================
    // End of file.
    //===========================================================================
    */
    
     

    此闪存连接器命令文件

    然后我需要在 RAM 上运行相同的代码、

    我从设置为激活的状态中选择了 ram

    MEMORY
    {
    PAGE 0 :
       /* BEGIN is used for the "boot to SARAM" bootloader mode   */
    
       BEGIN            : origin = 0x000000, length = 0x000002
       RAMM0            : origin = 0x000123, length = 0x0002DD
       RAMD0            : origin = 0x00B000, length = 0x000800
       RAMLS0           : origin = 0x008000, length = 0x000800
       RAMLS1           : origin = 0x008800, length = 0x000800
       RAMLS2           : origin = 0x009000, length = 0x000800
       RAMLS3           : origin = 0x009800, length = 0x000800
       RAMLS4           : origin = 0x00A000, length = 0x000800
       RESET            : origin = 0x3FFFC0, length = 0x000002
    
      /* Flash sectors */
       FLASHA           : origin = 0x080002, length = 0x001FFE	/* on-chip Flash */
       FLASHB           : origin = 0x082000, length = 0x002000	/* on-chip Flash */
       FLASHC           : origin = 0x084000, length = 0x002000	/* on-chip Flash */
       FLASHD           : origin = 0x086000, length = 0x002000	/* on-chip Flash */
       FLASHE           : origin = 0x088000, length = 0x008000	/* on-chip Flash */
       FLASHF           : origin = 0x090000, length = 0x008000	/* on-chip Flash */
       FLASHG           : origin = 0x098000, length = 0x008000	/* on-chip Flash */
       FLASHH           : origin = 0x0A0000, length = 0x008000	/* on-chip Flash */
       FLASHI           : origin = 0x0A8000, length = 0x008000	/* on-chip Flash */
       FLASHJ           : origin = 0x0B0000, length = 0x008000	/* on-chip Flash */
       FLASHK           : origin = 0x0B8000, length = 0x002000	/* on-chip Flash */
       FLASHL           : origin = 0x0BA000, length = 0x002000	/* on-chip Flash */
       FLASHM           : origin = 0x0BC000, length = 0x002000	/* on-chip Flash */
       FLASHN           : origin = 0x0BE000, length = 0x001FF0	/* on-chip Flash */
    
    //   FLASHN_RSVD     : origin = 0x0BFFF0, length = 0x000010    /* Reserve and do not use for code as per the errata advisory "Memory: Prefetching Beyond Valid Memory" */
    
    PAGE 1 :
    
       BOOT_RSVD       : origin = 0x000002, length = 0x000121     /* Part of M0, BOOT rom will use this for stack */
       RAMM1           : origin = 0x000400, length = 0x0003F8     /* on-chip RAM block M1 */
    //   RAMM1_RSVD      : origin = 0x0007F8, length = 0x000008     /* Reserve and do not use for code as per the errata advisory "Memory: Prefetching Beyond Valid Memory" */
       RAMD1           : origin = 0x00B800, length = 0x000800
    
       RAMLS5      : origin = 0x00A800, length = 0x000800
    
       RAMGS0      : origin = 0x00C000, length = 0x001000
       RAMGS1      : origin = 0x00D000, length = 0x001000
       RAMGS2      : origin = 0x00E000, length = 0x001000
       RAMGS3      : origin = 0x00F000, length = 0x001000
       RAMGS4      : origin = 0x010000, length = 0x001000
       RAMGS5      : origin = 0x011000, length = 0x001000
       RAMGS6      : origin = 0x012000, length = 0x001000
       RAMGS7      : origin = 0x013000, length = 0x001000
       RAMGS8      : origin = 0x014000, length = 0x001000
       RAMGS9      : origin = 0x015000, length = 0x001000
       RAMGS10     : origin = 0x016000, length = 0x001000
    
    //   RAMGS11     : origin = 0x017000, length = 0x000FF8   /* Uncomment for F28374D, F28376D devices */
    
    //   RAMGS11_RSVD : origin = 0x017FF8, length = 0x000008    /* Reserve and do not use for code as per the errata advisory "Memory: Prefetching Beyond Valid Memory" */
    
       RAMGS11     : origin = 0x017000, length = 0x001000     /* Only Available on F28379D, F28377D, F28375D devices. Remove line on other devices. */
       RAMGS12     : origin = 0x018000, length = 0x001000     /* Only Available on F28379D, F28377D, F28375D devices. Remove line on other devices. */
       RAMGS13     : origin = 0x019000, length = 0x001000     /* Only Available on F28379D, F28377D, F28375D devices. Remove line on other devices. */
       RAMGS14     : origin = 0x01A000, length = 0x001000     /* Only Available on F28379D, F28377D, F28375D devices. Remove line on other devices. */
       RAMGS15     : origin = 0x01B000, length = 0x000FF8     /* Only Available on F28379D, F28377D, F28375D devices. Remove line on other devices. */
       
    //   RAMGS15_RSVD : origin = 0x01BFF8, length = 0x000008    /* Reserve and do not use for code as per the errata advisory "Memory: Prefetching Beyond Valid Memory" */
                                                                /* Only on F28379D, F28377D, F28375D devices. Remove line on other devices. */
    
       CPU2TOCPU1RAM   : origin = 0x03F800, length = 0x000400
       CPU1TOCPU2RAM   : origin = 0x03FC00, length = 0x000400
    
       CANA_MSG_RAM     : origin = 0x049000, length = 0x000800
       CANB_MSG_RAM     : origin = 0x04B000, length = 0x000800
    }
    
    
    SECTIONS
    {
       codestart        : > BEGIN,     PAGE = 0
       .text            : >> RAMD0 |  RAMLS0 | RAMLS1 | RAMLS2 | RAMLS3 | RAMLS4,   PAGE = 0
       .cinit           : > RAMM0,     PAGE = 0
       .switch          : > RAMM0,     PAGE = 0
       .reset           : > RESET,     PAGE = 0, TYPE = DSECT /* not used, */
       .stack           : > RAMM1,     PAGE = 1
    
    #if defined(__TI_EABI__)
       .bss             : > RAMLS5,    PAGE = 1
       .bss:output      : > RAMLS3,    PAGE = 0
       .init_array      : > RAMM0,     PAGE = 0
       .const           : > RAMLS5,    PAGE = 1
       .data            : > RAMLS5,    PAGE = 1
       .sysmem          : > RAMLS5,    PAGE = 1
    #else
       .pinit           : > RAMM0,     PAGE = 0
       .ebss            : > RAMLS5,    PAGE = 1
       .econst          : > RAMLS5,    PAGE = 1
       .esysmem         : > RAMLS5,    PAGE = 1
    #endif
    
       Filter_RegsFile  : > RAMGS0,    PAGE = 1
    
    
       ramgs0           : > RAMGS0,    PAGE = 1
       ramgs1           : > RAMGS1,    PAGE = 1
    
    #ifdef __TI_COMPILER_VERSION__
       #if __TI_COMPILER_VERSION__ >= 15009000
        .TI.ramfunc : {} > RAMM0,      PAGE = 0
       #else
        ramfuncs    : > RAMM0      PAGE = 0   
       #endif
    #endif
    
       /* The following section definitions are required when using the IPC API Drivers */
        GROUP : > CPU1TOCPU2RAM, PAGE = 1
        {
            PUTBUFFER
            PUTWRITEIDX
            GETREADIDX
        }
    
        GROUP : > CPU2TOCPU1RAM, PAGE = 1
        {
            GETBUFFER :    TYPE = DSECT
            GETWRITEIDX :  TYPE = DSECT
            PUTREADIDX :   TYPE = DSECT
        }
    
        /* The following section definition are for SDFM examples */
       Filter1_RegsFile : > RAMGS1, PAGE = 1, fill=0x1111
       Filter2_RegsFile : > RAMGS2, PAGE = 1, fill=0x2222
       Filter3_RegsFile : > RAMGS3, PAGE = 1, fill=0x3333
       Filter4_RegsFile : > RAMGS4, PAGE = 1, fill=0x4444
       Difference_RegsFile : >RAMGS5,   PAGE = 1, fill=0x3333
    }
    
    /*
    //===========================================================================
    // End of file.
    //===========================================================================
    */
    

    这是 RAM 连接器命令文件、

    但是、当我调试时、我得到以下错误消息

     

    C28xx_CPU1:文件加载程序:验证失败:地址0x008000@程序不匹配请验证目标存储器和存储器映射。
    C28xx_CPU1:GEL:File:C:\Users\sherl\workspace_vledeneme\led_ex1_blinky\cpu1_RAM\led_ex1_blinky.out:发生数据验证错误、文件加载失败。

    为什么这个示例在器件锁定之前 RAM 和闪存中都没有任何错误、在器件解锁后在 RAM 中无法工作、我这是怎么做的问题?

    抱歉、我在论坛上还有其他问题、我得到了专家目前正在度假的答案、基于此、我认为您也在度假、抱歉

    非常感谢  

    阿莱尼亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要在 CCS 闪存 GUI 中提供解锁密码值才能正常工作。 无法从 Uniflash 解锁并通过 CCS 进行调试、因为器件将通过 GEL 文件复位、且将持续锁定。

    此致、

    维维克·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已通过片上闪存解锁器件、但无法在 RAM 上运行示例、我想知道这是什么原因?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解锁器件后、您能否打开 CCS 内存浏览器并查看是否能够读取/写入导致问题的内存位置(0x8000)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CPU1的内存与此类似

    CPU2的存储器也是这样的、只有零。

    而不是闪存中运行器件时出现的一些问题。

    我得到这个误差、原因是什么、我如何解决它?

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试过在 CCS 存储器视图中编辑存储器位置以及是否能够进行编辑。 您是否还可以向我发送两个 CPU 的 Zone1/Zone2的 GRABRAM 设置(在 CCS 寄存器视图中)。  

    此致、

    维维克·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我可以从内存浏览器中更改该值、以下是 CPU1的 GRABRAM 设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是我可以从内存浏览器更改值,下面是 CPU1的 GRABRAM 设置。

    您正在更新从0x0开始的地址位置、其中显示了地址0x8000的错误。 您能尝试一下这个地址吗? GRABRAM 设置看起来正常。

    维维克·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还可以更改地址0x8000处的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好极了。 我觉得您没有在 CCS 闪存插件 GUI 中提供正确的密码、因此出现了这个问题。 您能向我发送您正在输入密码的 CCS 闪存插件的快照吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    C28xx_CPU1: GEL Output: 
    Memory Map Initialization Complete
    C28xx_CPU1: If erase/program (E/P) operation is being done on one core, the other core should not execute from shared-RAM (SR) as they are used for the E/P code. Also, CPU1 will be halted to determine SR ownership for the CPU which will run the Flash Plugin code, after which CPU1 will be set to run its application. User code execution from SR could commence after both flash banks are programmed.
    C28xx_CPU1: Performing Security Operation...
    C28xx_CPU1: Calculated Link Pointer Offset: 0x30 
    C28xx_CPU1: Unlocking device...
    C28xx_CPU1: Lock status: 0
    C28xx_CPU1: Operation completed successfully.
    C28xx_CPU1: Performing Security Operation...
    C28xx_CPU1: Calculated Link Pointer Offset: 0x20 
    C28xx_CPU1: Unlocking device...
    C28xx_CPU1: Lock status: 0
    C28xx_CPU1: Operation completed successfully.

    这里我解锁 CPU1 zone1和 zone2、如果我输入的密码不正确、就像您说的那样、不会说解锁了任何其他想法? 如何解决我的问题?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很奇怪。 您是否有 TI 的 FAE 分配给您的帐户? 如果愿意、我们可以通过 FAE 设置一个呼叫来进行研究。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是、我怎么能做到这一点? 您能指引我去其他人解决我的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够(从开始到结束)录制您正在执行的所有步骤(视频)并将其发送给我们、以便我们可以查看并看看我们是否可以在此处复制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    很抱歉我迟到了。 我们有 FAE (Krasser、Andreas)、我想知道如何设置呼叫、我仍然有同样的问题。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以请求 FAE 设置呼叫。