This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:LAUNCHXL-F28379D

Guru**** 2537600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1267633/launchxl-f28379d-launchxl-f28379d

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

我有交流信号、并希望读取 LV-25p 电压传感器。 我在 Simulink 块中选择 ADC、并且在设置必要的增益后、无法在示波器中读取正确的信号。  。 我可以使用的最大采样时间为0.002秒。 在这一点后、它会给出误差。 如何增加采样时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够将输入电路共享给 ADC? 可以修改您的电路、以使您的电流采样时间起作用。 可使用以下公式计算样品的最大采集窗口:

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看此应用手册: www.ti.com/.../spract6a.pdf