请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 您好!
假设 SPI TX FIFO 中有15个字。 我 希望每3个字的传输都标有一个 我可以控制的特定持续时间的 SPI Sten (又名芯片选择)。
现在、我将使用 DMA 的 EPWM 触发来完成此操作。 然而、凭借 SPI 模块本身的特性、是否有本质方法做到这一点?
此致、
霍化德
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
假设 SPI TX FIFO 中有15个字。 我 希望每3个字的传输都标有一个 我可以控制的特定持续时间的 SPI Sten (又名芯片选择)。
现在、我将使用 DMA 的 EPWM 触发来完成此操作。 然而、凭借 SPI 模块本身的特性、是否有本质方法做到这一点?
此致、
霍化德