This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1001:原理图中的 Q11和#39;s 函数

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1001, UCD7138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1268590/tidm-1001-q11-s-function-in-the-schemaitc

器件型号:TIDM-1001
主题中讨论的其他器件: UCD7138

您好、TI 员工

我想知道 Q11 和 Q 13 在 TIDM-1001设计的原理图中用于什么。

非常感谢。

景航  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jinghang:

    原始 h/w 设计人员不在 TI。 您可能需要在论坛中咨询 UCD7138团队、看看他们是否有一些评论。 您还可以查看外部电路的 UCD7138数据表。

    此致、