Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE
主题中讨论的其他器件:SysConfig、 C2000WARE
JTAG IR 和 DR 完整性扫描测试均成功。
我在 尝试将 f/w 刷 写到 MCU 时不断收到两个例程错误:
C28xx_CPU1:无法读取寄存器 PC:(错误-1044 @ 0x0)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真软件包9.11.0.00128)
C28xx_CPU1:故障读取寄存器 SP:(错误-1156 @ 0x0)器件可能正在低功耗模式下运行。 是否要使其退出此模式? 选择"是"以强制唤醒器件、然后重试操作。 选择"否"可在不唤醒器件的情况下重试操作。 (仿真软件包9.11.0.00128)
使用 SysConfig GUI 时我注意到的一件事是、TCK/TMS 的引脚45/7分别是固定的、但引脚46/48被指定为"可用"。 我是否需要将引脚46/48分别设置为 TDO/TDI? (我该怎么做?) 这是引脚图的屏幕截图。

这是我用于构建设置的工具。

最后、这里是 MCU 和附加 XDS200的引脚连接原理图:

我已经阅读了推荐的线程(下面)为-1044错误,我可以说,我已经做了他们建议,但没有任何效果。










失败后(红色)、然后重新连接 (黑色)。