This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:SECMSELレジスタの設定について μ A

Guru**** 2776065 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1266868/tms320f28075-secmsel

器件型号:TMS320F28075

e2e.ti.com/.../secmsel.pdf

SECMSELのレジスタでPF1SELとPF2SELの関係は、添付のPeripheral 帧 xに該当するのでしょうか、

私は、何も定義せずに、CLAを使用してAD変換の結果を演算してEPWMへ書き込んでいました。

CpuSysRegs.SECMSEL.bit.PF1SEL = 0;CpuSysRegs.SECMSEL.bit.PF2SEL = 0 )

それに加えて、SPIの通信データをDMAを使用して、送受信させたいのですが、

CpuSysRegs.SECMSEL.bit.PF2SEL = 1;

を設定した場合に、CLAのアクセスに影響を与えないでしょうか、

回答宜しくお願いします。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请将该主题发布为英文  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SECMSEL 寄存器中 PF1SEL 和 PF2SEL 之间的关系是否对应于所附图片中的"外设帧 N"?

    我使用 CLA 计算 AD 转换的值并将结果写入 ePWM、使 SECMSEL 寄存器保持其初始值。

    (CpuSysRegs.SECMSEL.bit.PF1SEL = 0;CpuSysRegs.SECMSEL.bit.PF2SEL = 0)

    此外、我想使用 DMA 发送和接收 SPI 通信数据。

    如果设置了"CpuSysRegs.SECMSEL.bit.PF2SEL = 1;"、则对 CLA 访问 AD 转换会有任何影响吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey 您好!

    是的、这里看起来就是这种情况(虽然我找不到您所指图片的来源)。

    此致、

    阿米尔·奥马尔