This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:闪存 ECC 检测

Guru**** 2555240 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1260824/tms320f28379d-flash-ecc-detect

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、

客户有问题需要您的帮助:

1.在28379 MCU self_test 示例中、存在闪存 ECC 检测 uint16_t STL_Flash_detectECCError (const STL_Flash_ECCDetectHandleflashECCDetectHandle)

  插入闪存 ECC 故障时、请使用以下地址  
#define STA_USER_FLASH_START_ADDR_ERR 0x701F8U
#define STA_USER_FLASH_END_ADDR_ERR 0x701FCU


 检查相关信息、0x701F8U-0x701FFU 区域是 TI OTP 区域、TI 已在该区域插入 ECC 故障、触发此故障的频率如何?

2.在上电自检过程中会检测到闪存 ECC,在执行故障插入时会触发故障;但是,当闪存 ECC 在主循环中用于定期自检时,在执行故障插入时有时会检测到故障,而有时无法检测到故障。 它会定期更改。  这是由 TI OTP 区域中的 ECC 故障触发周期引起的吗?

谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    只要应用程序读取 TI-OTP ECC 错误位置、就会发生 ECC 错误。   

     客户是否询问 single-bit 错误或不可纠正的错误?

    谢谢。此致、

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    读取上述地址时、为什么定期读取有时会检测到错误触发、有时则不会触发?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我想问您能否告诉我您正在使用的这个示例的文件路径、我正在寻找一个有关 ECC 的示例、但我找不到它、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    您的问题是关于 single-bit 错误还是不可纠正的错误?

    对于单一位错误、必须满足阈值配置(请参阅 TRM 闪存一章的 SECDED 部分)、才能生成错误中断。   

    谢谢。此致、
    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    您还有其他相关问题吗?  或者我可以关闭此帖子吗?

    谢谢。此致、

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aleyna、

    我刚注意到您在这里提出的问题。  可能我没有看到您的问题、因为我通过单击有关此帖子的电子邮件通知回复了 Ben 的问题。

    关于示例问题: 请查看 C2000Ware_5_00_00_00\libraries\diagnostic 中提供的示例。  

    谢谢。此致、
    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    这里的示例中没有 f2837的示例。 我想知道在哪里可以找到所需(ECC)示例? 或者可以使用哪些电路板示例?

    谢谢

    阿莱尼亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    是的、您可以关闭此帖子。

    谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aleyna、

    您可以查看 f28002x 示例并根据需要进行修改。  如果您需要进一步的支持、请打开单独的帖子。

    谢谢。此致、
    瓦姆西