This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:在将程序刷写到实验套件中时获得 Error-1015@0x0。

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1268714/tms320f28335-getting-error-1015-0x0-while-flashing-program-into-experiment-kit

器件型号:TMS320F28335

您好!  

Mouser 器件型号  595-TMDSCNCD28335

将程序刷写到实验套件中时收到以下错误消息。

 

"连接到目标时出错:

(错误-1015 @ 0x0)

器件未响应请求。  器件可能已锁定、或者调试探针连接可能不可靠。 如果可能的话解锁器件(例如、在复位模式中使用等待、并且将电路板电源关闭后重启)。 如果错误仍然存在、请确认配置和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如较低 TCLK)。

(仿真软件包9.9.0.00040) "

请帮我解决这个问题。

谢谢。此致、

查亚