This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:如何验证"开路/短路检测电路(OSDETECT)"

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1270095/tms320f28075-how-to-verify-opens-shorts-detection-circuit-osdetect

器件型号:TMS320F28075
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

亲爱的香榭丽舍大街,

我是为我们的客户提出这个问题的。

客户在 F28075 TRM 中找到了第10.11章 开路/短路检测电路(OSDETECT)。

但客户不知道如何验证此功能、您能否帮助提供详细步骤和设置?

是否有适用于该功能的示例代码?

此致、

丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    YINGMING LIU 说:
    客户不知道如何验证此功能,您能帮助提供详细步骤和设置吗?

    通过 ADCOSDETECT 寄存器配置的 DETECTCFG 将决定读取 ADC 时应进行的操作(如果使用了正确的采样保持时间)。 例如、将 DETECTCFG 字段设置为3h 意味着在 ADC 输入读数上预计应产生由5K 和7K 电阻分压的电压。 请注意、采样保持时间必须设置得较高、以考虑电阻器的阻抗。  外部负载也会影响内部电阻器产生的总阻抗。 另一方面、电阻容差较为宽松、因此转换结果可能并不准确(它们 用于开路/短路的严重检测)。

    YINGMING LIU 说:
    以及是否有此功能的示例代码?

    我在 C2000Ware 中查看过、但我们似乎没有示例代码显式测试此 功能。

    此致、

    阿米尔·奥马尔