This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:更改编译器版本会导致程序异常运行

Guru**** 2933220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1268057/tms320f28034-changing-the-compiler-version-causes-the-program-to-run-abnormally

器件型号:TMS320F28034

尊敬的所有人:

 问题说明: CCS 软件版本 I 使用的是 V10.4、共有两个编译器版本:V15.12.3和 V20.2.5。 使用的芯片为:DSP_TMS320F28034PNT。 目前、在同一项目中使用编译器 V15.12.3没有问题。 使用编译器 V20.2.5将导致程序在运行期间异常。

 具体的现象是:通过仿真、增大断点的路、我发现跳到某个函数时、一个可以成功跳、另一个就跳不了。

 首先、我想知道导致程序异常的问题是否是由编译器中的差异引起的。 其次,我想知道是否有任何有效的解决方案,使程序在新编译器(V20.2.5 )上正常运行。最后,我希望相关的技术人员或专家可以与我一起重现和解决问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yutao、您好!

    Unknown 说:
    首先,我想知道导致程序异常的问题是否是由编译器的差异引起的。

    您是否可以检查这两个函数的反汇编及其函数调用的位置? 用户可以通过在调试会话中打开"Disassembly"窗口来执行此操作。 然后、我们可以尝试找出导致这种情况发生的原因。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Omer Amir:

     我上传了一个 zip 文件包 、其中包含两个编译器的反汇编窗口文档。我希望它能为您提供一些有用的信息。

    此致、

    刘玉涛

    e2e.ti.com/.../Difference-of-the-disassembly-window.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yutao、您好!

    在 xmodemReceive 函数中、您是否能够使用汇编步骤选项在"Disassembly"窗口中逐行执行汇编? 这样、我们就可以确定它卡在哪个环路中。 另外、如果程序在使用正常步骤选项后消失、您可以使用暂停按钮查看程序卡滞的位置。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Omer Amir:

     当我使用 汇编步骤选项在"Disassembly"窗口中单步执行每个汇编行时、我发现当程序运行到 内存地址代码(0x3FF8CD)时、它不能再进一步停留在那里。

    此致、

    刘玉涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yutao、您好!

    是的、 所以程序命中一个指令陷阱(也就是说、一个无效的指令被运行)。 您需要查明代码中的哪些内容会在跳转到 ROM 中的这个位置之前立即执行。 在该指令及其周围会有导致错误的因素、例如跳转到已移动的函数、访问超出范围的数组等。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Omer Amir:

      根据您的建议、我试图找出问题的原因、但我不熟悉汇编语言、这可能会导致我找不到问题的关键。 我上传了一段视频、其中包含了调试过程中每一步的数据信息、我希望您能够帮我看一下、并帮助我找到问题的关键! 非常感谢!

    此致、

    刘玉涛

    e2e.ti.com/.../20230909_5F00_002822.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Omer Amir:

     该问题可能是由堆栈溢出引起的吗? 我如何确认这一点?

    此致、

    刘玉涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yutao、您好!

    问题是否可能是由堆栈溢出引起的?

    不,我不相信。 这与代码的编译方式有关。  您可以在反汇编过程中的0:20看到、视频中有一条指令 FFC、 这是一个快速函数调用(有关汇编指令的完整列表、请参阅 C28x 指令集)、它调用了 prologue28.asm 中的函数。 本 prologue28函数有无效指令(描绘为指令代码0xFFFF ITRAP)。 这可能是因为 xmodemReceive 函数出于某些原因不可访问(即处于锁定的安全区域)。 您的程序使用哪种类型的存储器配置? 您是完全从闪存运行、还是某些函数加载到 RAM?

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Omer Amir:

     函数(xmodemReceive) 在闪存中运行、然后在 RAM 中调用一个导致指令缺陷的函数(prologue28.asm)是否可能。 通过比较两个版本的编译器的汇编代码、我们可以看到一些差异。

    此致、

    刘玉涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yutao、您好!

    您是否使用了与使用较旧编译器版本的工程相同的链接器命令文件、工程属性和编译配置? 我想再次检查、因为发生这种问题的少数原因之一是 memcpy 被用来 从闪存加载程序并且代码未正确复制、然后从 RAM 运行程序。 或者有一些链接器命令文件更改、但函数未加载到正确的存储器单元。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Omer Amir:

     除了优化级别(V15.12.3:level=1 speed=3    V20.2.5:level=1 speed=1)和编译器不同外、一切都是相同的。

    此致、

    刘玉涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yutao、您好!

    您如何更改编译器? 您是刚刚更改了"项目属性"中的设置、还是创建了一个新项目? 如果您刚刚更改了项目属性、我将看到我是否可以将此查询转发给编译器团队、以了解为什么此代码编译方式不同。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Omer Amir:

      是的、 我 只需更改"Project Properties"中的设置。  

    此致、

    刘玉涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Omer Amir:

     如果您需要我提供任何材料、请告诉我。 如果您能帮助我找到问题的原因、我将不胜感激。

    此致、

    刘玉涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Omer Amir:

    我发现了问题的原因。

    原因:V20.2.5的编译器将升级期间使用的一些代码打包到一个函数(_prologue_C28x_2)中、该函数存储在闪存(0x3f1c86)中、 以便在升级之前擦除、从而不能在升级期间调用该代码。  但我仍然有一个问题、为什么这个函数内的指令存储在闪存和 RAM 中?

    此致、

    刘玉涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yutao、您好!

    您需要查看链接器命令文件以 找到代码的存储位置;如果它是某个库的一部分、您可以查找该库名称。 除了链接器文件中的内容、除非有特定的#pragma 语句、否则我不知道函数的存储器位置是如何指定的。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编译器专家指出、内存中的位置正被失控代码或类似的东西覆盖 ITRAP (无效指令)。 请找出 ITRAP 指令首次出现的时间、即它们在加载后、执行开始前或执行一段时间后出现在那里? 您可能会发现导致该存储器被覆盖的原因。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Omer Amir:

    我发现了问题的原因。

    _prologue_C28x_2是 V20.2.5编译器库中的一个函数、它存储在闪存中、而不是引导加载程序。 执行升级程序时、首先擦除引导加载程序以外的闪存。 因此、_prologue_C28x_2的内容被擦除。 导致存储器被无效指令覆盖。

    此致、

    刘玉涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yutao、您好!

    现在您已经找到导致函数被擦除的原因、应该能够调整存储器分配来防止这种情况的发生。 我将关闭此主题、除非您有进一步的问题。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Omer Amir:

     感谢您今天耐心地回答问题、这对我非常有帮助、使我能够学习解决问题的新方法。

    此致、

    刘玉涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我们始终乐于帮助您。