This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:TMU

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1270508/tms320f2800137-tmu

器件型号:TMS320F2800137

您好、

1. double __divf32( double num , double denom );
与上述指令一样、是否需要转换参数 num 和 denom?  假设 num 和 denom 都是 long 类型或其他非 double 类型、那么在调用指令时指令是否会自动将参数类型转换为 double?
是否可以像以下方式使用它?
_divf32 ((long) num、(long) denom)
_divf32 ((float) num、(long) denom)

2.SRC 在 double _sin( double src )中的范围是什么? 它是0~2PI 吗?

3.在 double __sincuf32( double src )中 SRC 的范围是什么? 它是0~2、不包含 PI 或其他东西吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安卡,我已经不在办公室,我将在今天晚些时候回复这篇帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.可以,编译器会在没有显式执行的情况下执行此操作。

    2.我认为它甚至不需要在0-2PI。 它可以是任意值、并且将被视为弧度值。

    3.每单位弧度值,因此输入应在0到1的范围内。

    谢谢。

    Sira