This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280034:如何将 DMA 与 EPG 结合使用

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1270119/tms320f280034-how-do-i-use-dma-with-epg

器件型号:TMS320F280034

 可以正常运行 EPG 代码、但传输数据需要1秒的时间。  我想使用 DMA、以便可以将所有数据加载到缓冲区中、并让 EPG 单元自动将数据发送出去。

请提供如何结合使用 DMA 与 EPG 的建议、这样我就可以将所有数据发送到 EPG 单元、而不必等待每次传输。  是否有其他方法可以在不使用 DMA 的情况下执行此操作?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以想象一下使用 DMA 加载 EPG 寄存器、然后让 ISR 发送数据、但我希望不涉及处理器、这样就不必将中断与代码中的其他中断进行协调。  我甚至可以使用 ePWM 通过 ISR 触发单个脉冲、但同样、这会使用处理器、并可能导致其他软件出现问题。 我正在寻找一种理想的方法来配置 EPG 和 DMA 独立运行--我加载数据并触发发送操作,发送操作将在一秒钟内发送。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DMA 无权访问 EPG 寄存器空间。 TRM 中 EPG 一章的"EPG 寄存器"部分提供了这种情况。 恐怕您没有选择不为您的目的使用 CPU (处理器)。  

    希望这些信息有所帮助。

    谢谢、此致

    普拉莫德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pramod,

    谢谢你的答复。