主题中讨论的其他器件:SysConfig、 TMS320F2800157、 C2000WARE
您好!
我使用 eCAP 来捕获两个具有相同关断时间的 上升 在一个 GPIO 上执行边沿事件、仅使用两个 CAP1和 CAP2寄存器加载时间戳、我具有以下 SysConfig 配置、但无法获取是否正确。 如果不正确、请指导我这里有什么错、以及如何 持续获得 CAP1和 CAP2两个注册时间戳之间的精确时间差。
SysConfig:

我的查询是:
1.想了解什么是 delta 模式? 如何设置 Delta 模式配置? 什么是 delta 模式? 是否可以使用 δ 模式来实现两个上升沿之间持续的时间差?
2.每次装载 CAP2时间戳后如何复位 CAP1和 CAP2寄存器? 这样我就可以找出两个(CAP2时间戳- CAP1时间戳)时钟周期之间 SW 的差异。
3、TSCTR 寄存器的用途是什么? 我不知道 TSCTR reg 会如何对 CAP1 - CAP4寄存器的时间戳值产生影响...
请对上述问题做出更好的说明、以便我更好地理解 eCAP。
是的、我已经阅读了 TMS320F2800157的所有 TRM 部分、我需要深入的指导来形成正确的想法。
谢谢!