This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:自动选择要刷写的已连接目标

Guru**** 2805925 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039, TMS320F280049, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1270296/tms320f280049c-automatic-selection-of-the-connected-target-to-flash-it

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:TMS320F280049TMS320F280039UNIFLASH

您好!

我正在将基于 C2000 TMS320F280049 MCU 的软件迁移到 C2000 TMS320F280039  MCU 的过程中。 但在过渡期间、我们将根据库存情况使用两者。

我正在寻找一种从 CCS 或 UNIFLASH 刷写的方法、而无需通过 CCXML 文件更改活动目标(例如安装在电路板上的目标)。 对于从 CCS 进行调试同样存在问题。

是否对连接的目标进行自动或半自动检测?

是否有人面临类似的问题?

我使用 XDS110 JTAG、CCS 12.2、UNIFLASH 8.3

非常感谢

亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexandre,

    我理解您想要做的事、但我不确定 CCS 本身能够做到这一点。  但是、我们的器件在 OTP 空间中确实具有唯一的器件/器件 ID。  我想您可以做的是使用 DSS 脚本、这是 CCS 基于 Java 的控制、可以连接、读取 PARTID、然后 根据返回值加载特定的文件。  如果器件不匹配、您选择的 ccxml 文件可能返回错误、该错误也可用于确定连接了哪个器件、但我在这一点上无法100%确定。

    我知道 Uniflash 也具有命令行界面、并且能够读取存储器、但我对此不熟悉。  

    我明天会尽量多地研究一下 Uniflash 方面、然后回复。

    此致!
    马修