This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:限制内核访问

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1270017/tms320f28379d-limiting-core-access

器件型号:TMS320F28379D

您好!

是否可以限制使用 CCS 调试代码的开发人员、以便只能访问一个内核而看不到另一个内核?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ed 您好、

    您如何限制访问权限、目的是什么? 您只是在尝试保护内存、还是试图阻止另一个内核运行?  这是否纯粹用于调试、还是用于将发布的器件、不应具有对其的任何访问权限?

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer:

    我们正在雇用一个承包商、他们将使用 CCS 来编写在 Core 2上运行的代码。  我们希望隐藏 Core 1上的 IP、尽可能隐藏 Core 2上的 IP。  如果有一种方法可以将 CCS 设置为仅允许访问将进行开发的内核、这将提供很大的帮助。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    您可以在调试视图中隐藏一个 CPU、使其不可见(请参阅: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AF77MYXC5GXV9l1NS.Clig__ccs_devtools__FUz-xrs__LATEST 的"Debug Configurations"部分)

    您还可以创建一个目标配置文件、其中第一个 CPU 被设置为 BYPASS、因此调试器将无法对其进行调试访问。

    但是,在这两种情况下,操作都可以轻松撤消。 因此、这可能没有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ki。  这比不加任何东西都好、我认为将有额外的优势、即减少调试会话中的干扰。