请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F2800157 亲爱的香榭丽舍大街,
我是为我们的客户提出这个问题的。
在 F280039示例代码(lm_ex5_haltake_gpio)中、客户在进入停机模式之前发现存在"Flash_powerdown (FLASH0CTRL_base);"。
为了在停机模式下节省功耗、该函数似乎会关闭闪存组。

但在 F2800157示例代码(lpm_ex5_haltake_gpio)中、在进入停机模式之前似乎没有"Flash_powerdown"。

因此、客户的问题是 、这是否意味着 F2800157的闪存在进入停机模式之前无需手动断电? 它会自动断电吗?
或者 F2800157闪存无法断电?
此致、
丹尼尔