This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157-Q1:TI 提供的 SCI 通信环回中断-示例2

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1269791/tms320f2800157-q1-sci-communication-loopback-interrupts---example-2-by-ti

器件型号:TMS320F2800157-Q1

我在使用 F280015x 控制器时遇到了类似的问题。 数据打印如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mirrank:

    您能否确认您的波特率、奇偶校验和停止位设置已正确配置、以与 F280015x 配置相匹配? 我将在另一个 C2000器件上测试此示例、以确认这是否是特定于器件的问题。 请预计明天回复。

    谢谢!

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到了 TI 提供的 SCI ex2_code 、其中9600的波特率以及1个停止位和无奇偶校验位。 我正在使用控制卡将引脚连接到 FTDI 电缆、并在 PC 上尝试收集 Tera Term 上的数据。  

    谢谢!

    姆利坎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mrikank:

    SCI 示例2不用于与串行 Putty 端口进行通信。 SCI 有一个内部回送模式、此模式使得发送器能够在无需任何其他器件干预的情况下与接收器进行通信。

    SCI 示例1用于与 PC 上的串行端口进行通信。 您能否确认这是您测试的示例2还是示例1?

    谢谢!

    卢克