This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:如何获取寄存器 PC 的值以便判断闪存中当前程序的位置?

Guru**** 2908920 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1261244/tms320f280025-how-to-get-the-value-of-register-pc-in-order-to-judge-the-position-of-the-current-program-in-flash

器件型号:TMS320F280025
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、

客户有问题需要您的帮助:

作为标题、如何获取 PC 寄存器的值?

当 CCS 执行在线调试时、您可以查看 PC 寄存器的值。 如何获得代码中的 PC 值?

谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅此主题

    e2e.ti.com/.../4574724

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sira:

    e2e.ti.com/.../4574724

    该链接 来自内部论坛。

    我能否在 C2000ware 中找到这两个文件(Lori 提到)? 或者我能否与客户共享这两个文件?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、是的、可以分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sira:

    如果是其他寄存器(例如 ACC、P、XT 等)、 如何获取这些寄存器的值?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本,我不知道,我会检查与 Lori 这个,并回来.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sira:

    有任何更新吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    抱歉,Lori 已不在办公室。 她应该明天回来。 一旦我听到她的话、我就会提供最新信息。

    谢谢。

    Sira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    __get_XT:
        PUSH XT	    ;; push the XT value onto the stack
        POP  ACC	;; pop the value into ACC to return to the calling function
        LRETR
        
    __get_P:
        PUSH P	    ;; push the P value onto the stack
        POP  ACC	;; pop the value into ACC to return to the calling function
        LRETR
        
    __get_ACC:
        LRETR       ;; return ACC to the calling function

    我没有测试这些、但它是直接的。