This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:版本兼容性

Guru**** 2553020 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1271322/tms320f28386d-version-compatibility

器件型号:TMS320F28386D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

Digital Power SDK 支持 c2000ware 版本4.03它是否支持版本5  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP SDK 中可用的解决方案已针对 C2000Ware v4.03.00.00进行了测试。 我们定于10月发布的下一版本 DP SDK 将基于 C2000Ware v5.00.00.00进行测试

    请注意、如果您选择将 c2000ware 版本更改为与先前发布版本不同的版本、则无法保证所提供的解决方案在构建时不会出现错误。

    此致、

    小津野市