This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:如何将 CCS DualTime 波形设置为显示在同一窗口中?

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1271181/tms320f2812-how-do-i-set-the-ccs-dualtime-waveform-to-be-displayed-in-the-same-window

器件型号:TMS320F2812

大家好、

客户有问题需要您的帮助:

早在 CCS3.3时代、两条曲线就可以显示在同一个轴上、现在如何在两个窗口中显示、我该怎么设置它呢?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    Unknown 说:
    早在 CCS3.3时代,两条曲线就可以在同一个轴上显示,现在该如何在两个窗口中显示了,我该怎么把它重新设置?

    这是 CCS Eclipse (CCSv4至 CCSv12)中图形功能的当前限制。 我们希望在未来的 CCS 版本中解决这个问题。

    谢谢