This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:将固件移植到 F280039

Guru**** 2815535 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1270817/tms320f280025-port-firmware-to-a-f280039

器件型号:TMS320F280025

您好!

我想在通用电机控制实验室中使用 F280039、但我不确定应该如何从 F280025移植固件。 两个控制器在相同的引脚上具有相同的外设、因此不需要更改、但 F280039具有更多的 RAM 和闪存、因此需要调整链接器文件。 是否还需要调整其他因素才能成功移植固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    此固件是否 仅通过 CCS 编程或使用主机编程器进行测试?  

    我还会参阅此指南、了解在 F28002x 和 F28003x 器件之间进行迁移的相关信息: https://www.ti.com/lit/ug/spruiw4/spruiw4.pdf

    请告诉我、如果这有所帮助、

    谢谢。此致、

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这对我们设计很有帮助、