This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:UID 寄存器不在位字段标头中

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1271038/tms320f2800157-uid-regs-not-in-the-bit-field-header

器件型号:TMS320F2800157
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

UID 寄存器...为什么没有位字段标头?

根据下面的线程、UID 应该已经被添加到位字段标头中。 3年后、它现在仍未添加(C2000Ware_5_00_00_00)。

e2e.ti.com/.../tms320f280049-uid-regs-why-no-bit-field-header

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我将向 C2000Ware 团队提出这项要求、并将其添加到 C2000Ware 的未来版本中。

    在此之前、您将必须 使用  指向 UID 寄存器的指针来访问它

    此致

    西达尔特