This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSSOLARUINVKIT:用于测量 PV 电流的两个可能电路

Guru**** 2580395 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1267316/tmdssolaruinvkit-two-possible-circuits-for-measuring-pv-current

器件型号:TMDSSOLARUINVKIT

您好、TI 团队。

我有一个类似的问题:

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/599578/tmdssolaruinvkit-micro-inverter-kit---two-possible-circuits-for-measuring-input-current?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TMDSSOLARUINVKIT#

但与软件有关。

在 TMDSSOLARUINVKIT SolarMicroInv-Main.c 文件中有一个部分用于将通道映射到 ADC 引脚。

它是:

	// EPWM 3 SOC Signals
	ChSel[0] = 6;		// Dummy read for first
	ChSel[1] = 6;		// A6 - IPV, A2 - IP1 Sen - CT
	ChSel[2] = 11;		// B3 - VPV
	//ChSel[3] = 14;		// B6 - VBOOST in Rev 1 PCB
	ChSel[3] = 4;		// A4 - VBOOST in Rev 2 PCB

	// EPWM 1 SOC Signals
	ChSel[4] = 1;		// A1 - IGRID
	ChSel[5] = 1;		// A1 - IGRID
	ChSel[6] = 9;		// B1 - VGRID
	ChSel[7] = 7;		// A7 - Ref_1.65V
	ChSel[8] = 5;		// A5 - Ref_0.5V
	ChSel[9] = 8;		// B0 - LEM Current Reference Output
	//ChSel[10] = 0;		// A0 - PLC

两个问题:
1.可以肯定的是、分配给 ChSel 阵列的数字是否代表 ADC 引脚编号?

2.如果是这样,在 ChSel[1]= 6中使用 IPV 并且 IP1 SEN 被忽略,这意味着 使用霍尔效应电流传感器。 我对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它允许您使用 PnO 或 INCC 方法。 请使用符合您需要的那一个

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  您能回答我有关测量 PV 电流的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在电流检测电阻器上感测电池板电流、之后是一个 OPAMP 电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  、换句话说、... 我需要选择用于 PV 电流测量的电路?
    例如、如果使用霍尔传感器测量 PV 电流、是否可以使用 OPA2171 CT-、CT+(IPV1_SEN)消除电路?

    我需要得到您的确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的电路板中没有霍尔传感器。 您可以使用前面提到的检测或电力输送

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了 TMDSSOLARUINVKIT。 上面有通过 IPV_SEN 连接的霍尔电流传感器(U25)。

    因此、若要在 TMDSSOLARUINVKIT 设计中测量 PV 电流、需要从原理图中的两个电流传感器中选择一个、分别为 IPV_1_SEN 和 IPV_SEN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一种非常旧的设计、可能具有霍尔传感器。 可以、那么您可以使用任一传感器。 对于 MCU、只需要 ADC 的感应电压、无论其来自什么传感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、那么当我选择霍尔传感器电路时、我是否可以从设计中完全移除第二个电流测量电路(我是指 CT-、CT+)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一次只需要一个。 如果始终使用另一个、则可以永久删除另一个

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 这是我需要听到的。 谢谢。