This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:如何更改 C2000的 Simunlinks 嵌入式编码器中的引脚映射

Guru**** 2932990 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1271419/tms320f28388d-how-to-change-pin-mapping-in-simunlinks-embedded-coder-for-the-c2000

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:SysConfig
你(们)好!
我有一个使用 TI F2838x µC 的昂贵控制板。 例如、我想将 PIN131用于以太网连接。 如何将 TI SysConfig 中的 PIN 映射分配给 Embedded Coder?
谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maximillian:

    感谢您的提问。 请参阅以下指南、了解如何在 SysConfig 中制作定制板:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/sysconfig/docs/guide/custom-board.html

    此致、

    文斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vince、

    感谢您的帮助。 不幸的是、这并没有完全解决我的问题。 如何将*。sysconfig 文件与 Simulink 结合使用?

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    您可能需要联系 Simulink 专家(MathWorks)、以获得与 Simulink 配合使用的帮助、但使用 SysConfig 的一般方法为:

    1.在 SysConfig 中配置外设/器件

    2.使用自动生成的函数和#define 创建名为"board.h"和"board.c"的文件。 您可以在手动创建的 main.c 文件中使用这些#define 和函数。

    为了在 Simulink 中使用这些函数和定义、我建议联系 MathWorks 并解决您的问题。

    此致、

    文斯