This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:在 USB 引导加载程序中、下电上电后 CPU2将丢失代码。

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1267959/tms320f28379d-in-usb-bootloader-after-power-cycled-cpu2-loses-its-code

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我已经按照以下步骤操作:按照 post-build 步骤生成的.dat 文件。 并使用以下命令进行刷写:

C:\ti\c2000\c2000Ware_5_00_00\utilities\flash_programmers\usb_flash_programmer>usb_flash_programr.exe F2837xD_usb_flash_kernels_cpu01.dat blinky_dc_cpu01.dat F2837xD_usb_flash_kernels_cpu02.dat blinky_dc_cpu02.dat   

所有4个文件的闪存状态成功。 但在下电上电后 、CPU2停止 其代码为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shrikant:

    很抱歉没有任何回复。我正在检查此内容、并将在此处回复您。


    谢谢。

    罗纳克