Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280039C 您好!
我将 TMS320F280039C 用作 BMS 参考设计的主机 MCU、该设计使用 BQ79718作为 AFE。 来自 EV VCU 的 CAN 信号必须通过 CAN 收发器与 MCU 连接。 我们将 TCAN1042用作 CAN 收发器。
在哪里可以将 TCAN1042的 TXD 和 RXD 引脚连接到 TMS320F280039C MCU? GPIO60支持 MCAN_TX、GPIO61支持 MCAN_RX。 GPIO59上有一个 CANA_RX、GPIO58上有一个 CANA_TX。 MCU 中的 MCAN 和 CANA 信号之间的区别是什么? 请帮助将 CAN 收发器的引脚连接到正确的 GPIO。
谢谢。此致、
尼希尔