This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:芯片应用问题

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1272683/tms320f280025c-application-issues-of-chips

器件型号:TMS320F280025C

在280025芯片上使用 I2C 读取 E2prom 例程时遇到了一个问题:例如、如果我按照例程读取数据、我希望读取两个字节、但示波器波形确实显示了三个字节。 除280025芯片技术手册外、您还有什么其他信息吗?

关于 I2C 读取 E2PROM

我使用的轮询 FIFO 模式、特定例程、如压缩数据包:

e2e.ti.com/.../8407.i2c.zip

请问您是否有任何与您终端 F280025I2C FIFO 相关的信息? 规格书描述太少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    2.请问您有没有关于 F280025I2C FIFO 的任何信息吗? 规格书中的描述太少。

    我们在手册中提供的信息是 我们拥有的最广泛的资源、您能详细说明您的问题吗? 信息可能在那里、但在寄存器或另一个段中。

    此致、

    阿米尔·奥马尔