This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M36P63C2:如何测试代码的运行时间

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1272545/f28m36p63c2-how-to-test-the-running-time-of-the-code

器件型号:F28M36P63C2

您好、如何测试 DSP 代码的运行时间? TI 建议使用哪种方法进行测试?为什么? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pian:

    您可以 参考手册 第1.8.8节"32位 CPU 计时器0/1/2"。 本节介绍了器件中内置的计时器、如果您对此有进一步的问题、请告诉我。

    此致、

    阿米尔·奥马尔