This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:VREFHI 低于 VDDA 或 VREFHI 等于或低于 VDDA

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1264187/tms320f28388d-vrefhi-below-vdda-or-vrefhi-at-or-below-vdda

器件型号:TMS320F28388D

您好、C2000 gurus:

数据表不太清楚 实现指定 ADC/DAC 性能参数所允许的 VREFHI 引脚电压。 我始终认为、 如果 VDDA 也是3.3V、则 VREFHI 引脚可以由3.3V 基准驱动。 不过、以下数据表中突出显示的器件表明 VREFHI 必须低于 VDDA。 是这样吗? 如果改为 VREFHI 引脚必须 在或 低于 VDDA? 如果 VREFHI 必须低于 VDDA、那么它应该低于 VDDA 多少? 当 VDDA 为3.3V 时、是否将最大 VREFHI 基准限制为3V、以实现指定的性能参数?

谢谢。

黑石市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hrishi、您好!

    驱动此注释的是、F28388中有一个转角案例、如果 VREFHI 超过 VDDA、接近 FSR 的线性性能将下降。  需要考虑 VDDA 容差、因此 VREFHI 应保持在 VDDA 容差以下、以确保满足线性度要求、否则如果 VREFHI 等于 VDDA、在不考虑电源容差的情况下、 接近 VREFHI 值的输入信号电平的线性误差将会更高。   是的、我同意我们需要更加明确 VDDA 的 VREFHI 要求。  我将向我们的团队提出建议、并告知您备注中的变化。

    此致、

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    很高兴听到您的声音! 希望一切顺利。 在大多数情况下、FSR 附近的线性度可能无关紧要、但对于某些情况、可能会(取决于应用和使用)。

    这对我们大有帮助。 谢谢!

    黑石市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    您能否确认 F2837x 器件情况并非如此? TMS320F2837x 数据表建议将 VREFHI 限制为低于 VDDA + 0.3V (参阅下面的内容)。  只要 VDDA 也是3.3V 并且电源容差低于0.3V、我应该可以对 F2837x 器件使用3.3V VREFHI。

    谢谢。

    黑石市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hrishi、您好!

    很高兴听到您的回复、并希望一切都顺利完成!  在 F2837x 上、只要 VDDA 为3.3V 并且电源容差低于0.3V、您就可以使用3.3V VREF。  想知道它的用途是什么或 ADC 感应的东西。

    此致、

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    感谢您的快速回复。 这对于一个双向转换器、所以电流反馈被限制在任一方向上总 ADC 量程的一半、并且以半量程为中心。  将 ADC 输入调节 至3.3V 而不是3V 可提高低负载时的总体 SNR 和系统稳定性。

    一切都很好。 仍然对 C2000模拟子系统的丰富功能感到惊讶。 这是对片上 PWM (也是 CLB、eCAP 和 eQEP)的完美补充。  即使这么多年、我仍然通过这些外设遇到了以前不知道的功能/技巧。 当然、我还遇到了一些勘误表和数据表说明 、例如这一个(针对 F2838x)、有时会让我头痛不已。  但总的来说没什么可抱怨的。

    再次感谢!

    黑石市