This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D-TMS320F28377D-FET EP:器件型号配置管理

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1272464/tms320f28377d-ep-part-number-configuration-management

器件型号:TMS320F28377D-TMS320F28375D-DSP EP

您好!

我有一个关于 DSP 配置管理的问题。

作为客户、我们不会管理 ROM (引导、ADC 校准函数...)中的源代码、我想知道我们如何确保源代码保持不变并且未在同一器件型号中更新。

换句话说、目前 ROM 版本似乎为 B。如果 ROM 源代码有任何变化、DSP 版本 ID、芯片版本或器件型号会发生变化吗?

   

谢谢你。

劳伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Laurent,

        对于给定的器件版本、ROM 保持不变。

    如果 ROM 源代码有任何更改,DSP 版本 ID、芯片版本或器件型号是否更改?

    器件版本代码和 REVID 将会更改、但不会更改器件型号。